This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900 在运行 AFEprogram.py 时失去锁定

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1580530/afe7900evm-afe7900-is-losing-its-lock-while-running-afeprogram-py

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好、

我正在使用 Latte 对 AFE7900 进行编程。 我按照 setup.py、devInit.py、programLMK.py 和 programAFE.py 等执行顺序进行操作。 对 LMK.py 进行编程后、我会重新指定主器件复位、QPLL 为 3、并释放 TX 复位。 然后、在运行 programAFE.py 时、qpll 锁定已丢失、在板中、我还会注意到 D3 led(Pll2 已锁定)在此阶段之后没有亮起。  

 

我附加了 Latte 日志。 AFE7900_latte_logs.txt 

我在这个问题上需要帮助。 提前感谢您的支持。

此致、
Elan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    您能否同时分享 programLMK.py 和 programAFE.py 脚本? 我怀疑第二个脚本中可以覆盖 LMK 设置。  

    另一个需要查看的是 EVM 的电源。  您能否确认为 AFE7900EVM 提供的电压为 6V、5A?  



    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 对于 AFE7900 EVM、我提供 5.8V 和 5A 的功率。 我在下面附上了 programLMK.py 和 programAFE.py 脚本。

    此致、
    Elan

    e2e.ti.com/.../programLMK.txte2e.ti.com/.../programAFE.txt