This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:reg - CLKinX*输入硬件连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1580294/lmk04832-sp-reg---clkinx-input-hardware-connection

器件型号:LMK04832-SP


尊敬的团队:

我使用 LMK04832-SP 器件和 VCXO 作为时钟输入。

我使用直流耦合 LVCMOS 输入作为 CLKIN、是否 CLKinX* 输入应直接连接到 GND 或通过电容器来实现直流耦合输入选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考上述问题、在 LMK04832-SP 的数据表中、LVCMOS 直流耦合输入的建议值低于中的建议值、是否可以 CLKinX* 输入应直接连接到 GND 或通过电容器来实现直流耦合输入选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    LVCMOS 和双极输入选项均在内部进行交流耦合、这意味着您可以将未使用的输入交流耦合到 GND(理论上,您可以将其进行直流耦合,但交流耦合会降低潜在噪声)。

    请参阅上面随附的图 9-5。

    谢谢、

    Michael