This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:REG - RX-2 处的最小满量程输入功率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1580034/afe7950-sp-reg---min-full-scale-input-power-at-rx-2

器件型号:AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950

尊敬的团队:

我正在使用 AFE7950、因此我已在 7.2GHz 下匹配 Rx –2 通道。 请在 fin =处的器件引脚处共享最小满量程输入功率 7.2GHz。

注:对于 7.2GHz、数据表中不提供满量程功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    参考尾随邮件、等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以上问题,分享详细信息。

    注意:我们不使用 EVM 模块、而是使用定制模块。

    正在等待您的答复。