This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:Sch review

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1582388/tlv320adc3140-sch-review

器件型号:TLV320ADC3140


亲爱的

  您可以帮助查看 SCH、谢谢!

TLV320ADC3140_SCH.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • 我们建议 AVDD 在线路上增加一个 0.1uF 电容器。
    • MICBIAS 可在不使用时保持悬空。
    • 我们建议将未使用的输入交流耦合至 GND。
    • 我建议在 SCL 和 SDA 线路上移除额外的 RC 滤波器 (22 Ω 和 22pF)
    • 我不确定此处使用 GPIO1 的用途。
    • 我建议在 SHDNZ 上设置上拉或下拉。

    此致、

    Garret