This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 评估板类型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1584739/afe7950evm-afe7950evm-eval-board-type

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950TRF1208

您好:

我们有一个采用 AFE7950 的工程。 我们的频率从 9000 到 9500MHz。 我们从天线到 AFE7950 的接收器增益为 40dB。 是否可以使用如下所示但没有 R's 或 C 的平衡 — 非平衡变压器 (NCR2-123+)?

此外、您能否解释一下为什么新评估板在 AFE7950 的 RX 输入端包含驱动器放大器 (TRF1208)? 是针对不同的应用还是改进? 如果要改进、哪种设计更适合我们的频率范围?

此致、 NCR2-123+.pngTRF1208.png