This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:使用内部环回进行 Rx DSA 校准

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1584657/afe7769d-rx-dsa-calibration-with-internal-loop-back

器件型号: AFE7769D

TRM 和 tiAfe77D_calibrations.c.之间似乎存在差异

哪一个是正确的、或者如何使用内部环回执行 RX DSA 校准?

TRM_sbau418a_AFE77xxD 编程用户指南、表 1-21。 工厂校准指示应该可以通过 3 种方式执行 RX DSA 校准:

0->使用外部信号进行校准
1->使用内部信号发生器和外部环回进行校准
2->使用内部信号发生器和内部环回进行校准  

而 Latte v1.6 的 tiAfe77D_calibrations.c 中的函数不包含选项 2。

\AFE77xxDLatte\lib\Afe77xxDLibraries\AFE77xxDLibraryPG1p0\AFCLibs\cafe77xxD\src\tiAfe77D_calibrations.c Texas Instruments

  @param useTxForRxDsaCalib 0 :不使用 TX 输出来校准 RX。 1:使用 TX 输出校准 RX。
    如果使用 TX 来校准 RX、请确保存在 TX 到 RX 外部环回并且 TX 正在发送所需的音调。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Niels、

    我们建议遵循 CAPI 提供的指导。 尽管 TRM(技术参考手册)和器件能够使用选项 2 进行 Rx DSA 校准、但该特性尚未经过充分验证。

    对于 Rx DSA 校准、您有两个选项:

    1.使用外部信号发生器 (SigGen) 提供校准信号。
    2.从 Tx(发送器)发出一个提示音,并通过外部 SMA 连接或其他类型的连接将其环回到 Rx(接收器)。

    如果您需要有关 Rx DSA 校准程序的更多信息、请告知我们。

    此致、

    Serkan