This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:申请培训或技术支持

Guru**** 2926510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1582578/afe7906-request-for-training-or-technical-support

器件型号: AFE7906
主题: AFE7950EVM 中讨论的其他器件

尊敬的德克萨斯:  

我们已经使用 AFE 开发套件一段时间了、仔细阅读所有文档和指南、甚至可以通过此论坛提问。 由于该项目涉及多个团队(硬件,软件和信号处理)、我们面临着一些多学科问题。

 我们想知道您是否可以为此开发套件提供具体培训、或者是否可以安排与应用工程师的会议。 拥有专家指导将非常有助于确保我们走在正确的轨道上。

期待您的答复!

此致、

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    关于培训、您是否介绍过我们所有可用的培训材料、这些材料位于 AFE79xx 安全文件夹中的“培训材料“文件夹中? 这包括硬件、软件和系统概述培训。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    是的! 是的。

    此致、  

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是否仍然可以拨打电话或访问培训?

    非常感谢、  

    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您能否详细说明您希望获得评估的具体问题? 在此基础上、我们可以看到我们可以提供什么帮助。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我是 Anna 的同事之一。 为了给您提供更多背景信息、我们将 AFE7906 视为 X 带项目中的接收器。 我们还购买了 AFE7950EVM、用于研究和验证设计中多通道接收器的行为。

    在我们与评价委员会的工作中、我们遇到了一些挑战。 我们在以下主题中提出了一些问题:

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1579552/afe7950evm-follow-up-on-rx-dsa-calibration

    总之、我们在使用 AGC 运行任何应用程序时遇到问题、并且了解了使用 Latte 和 HSDC 软件进行的校准。

    我们想验证 AGC 如何响应具有类似特性的模拟信号对预期输入信号。 我们将使用信号接收链的不同配置来测试此行为。 我们还希望执行 RX 校准并验证相位校正是否符合我们的要求、并在我们的硬件和软件设计中纳入 DSA 校准程序。

    我们审查了“培训材料“中的文件、但仍有一些问题存在。 如果有任何其他可用资源(例如培训)、我们有兴趣了解更多选项。

    感谢您在回答我们的问题时给予的时间和考虑。