This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:多载波配置的最佳峰值检测窗口长度和峰值最小间隔设置

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1583944/afe7769d-optimal-peak-detect-window-length-and-peak-min-separation-settings-for-multi-carrier-configurations

器件型号: AFE7769D

在处理多载波时、如何设定峰值检测窗口长度和峰值最小间隔参数? 该设置是否基于占用的带宽、瞬时的带宽、载波的最小带宽或其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    理想值为 2/(MIN_BW)。 如果最小载波 BW 为 10MHz、则最小窗口长度将为 200ns。 由于 1LSB = 10ns、因此必须使用值 20。 也应对 MIN_SEARCH 应用相同的值。

    此致、

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了那条注释,但不确定。 如果我有 10MHz 载波和 100MHz 载波、则应将其设置为 20。 这是否会导致 100MHz 载波的性能下降? 我们意外尝试在 100MHz 载波上使用值 20、但其性能也不好。 这表明添加 10MHz 载波将提高性能。