This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:遇到 LMFS 编号问题、希望提供一些帮助。

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1587982/afe7950-sp-trouble-with-lmfs-number-would-really-appreciate-some-help

器件型号: AFE7950-SP

TI 论坛、您好!

在每个 RX 链 4RX 和 1 个 DDC 的 JESD204B/C 帧组装表(数据表 pg 170)中、以 375MHz 接口速率/输出速率、16 位分辨率和 8/10b 编码条件、帧组装表将 4-8-3-1-0 列为有效的 LMFS 编号、可为通道/串行器/解串器速率提供 11.25Gbps。  

但是、在计算需要多大通道速率时、您需要根据 Guides_and_sw Configuration_Parameters 中的 AFE79xx_AFE79xx.pdf 来支持 375MHz 接口速率。 对于 4 通道、8 个转换器、采用 8/10b 编码的 375MHz 接口速率、您需要至少 15Gbps 的通道速率。

的数学原理如下所示:

通道速率=  

(采样率/(抽取)x(位/样本)x(编码)x(每通道 I/Q)x(通道数)/(通道数)。  

这可以更简单地重写为:

通道速率=(接口速率)x(分辨率)x(编码)x (M/L)、M =#转换器、L =#通道

在我的情况下、这将是:  

通道速率=(375MHz) x (16) x (10/8) x (8/4)= 15Gbps

我在这方面一直在努力、我真的希望得到一些帮助。 我想知道 LMFS 4-8-3-1-0 数字如何能够以 375MSPS 的输出速率支持 8 个转换器? 是否会遗漏一些数据? 或者、是否假设您仅在短时间内工作、并在停止采样后发送其余的 RX 数据?  

我预计我缺少一些东西、但我真的希望得到任何帮助来帮助我确定它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyoms:

    这是数据表中的错误。 对于 LMFS 4-8-3-1-0、分辨率应为 12 位、而不是 16 位。 我将与团队成员一起更新数据表、以显示特定 LMFS 的正确分辨率。  

    此致、

    David Chaparro