This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950 + ZCU102 LMK 和 AMP;AFE7950 通过 FPGA 进行配置

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1592619/afe7950evm-afe7950-zcu102-lmk-afe7950-configuring-through-fpga

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

我正在配置 AFE7950EVM + ZCU102 其中 LMK AFE7950 通过 FPGA 进行配置。 我需要您的支持、我在下面列出了几个要点:

  1. SPI 通信:
    LMK 和 AFE7950 SPI 通信功能正常。 此外、配置期间通过 GUI 消耗的电流与通过 FPGA 配置 AFE7950EVM 时观察到的电流相匹配。

  2. LMK 时钟问题:
    491.52MHz LMK 时钟 生成的 PHY 驱动程序。 我将附上相关的寄存器详细信息供您参考。

  3. AFE7950 复位序列:
    为了复位 AFE7950、我将使用 TI 安全文件夹中提供的序列(中的 C 代码 tiAfe79_interface.c )。 请确认该序列是否足以进行正确的器件配置。 我还要附上 main.c 显示我要执行的步骤的文件。

  4. JESD 复位连接:
    已连接 JESD_RSTn JESD_TXRST 引脚连接到 MASTER_RESET_n TX_RESET_n 、和 RX_RESET_n 中的两个输入信号 TI_204C_IP_REF.SV file.cspilwrites_lmk.c spilwrites_AFE.c 请您查看以上几点并确认这些过程是否正确。
    感谢您的反馈、我期待您的反馈。  Thanks & RegardsGuruthathathathathreya S