This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:PSM 模式仅适用于受限的直流输入范围

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1583931/lm5177evm-hp-psm-mode-is-working-only-for-limited-dc-input-range

部件号: LM5177EVM-HP

我目前正在使用 LM5177EVM-HP 电路板评估 PSM 功能。

有关在各种直流输入电压 (Vin = 6V 至 28V) 下测得的输入电流、请参阅下文。

当 Vin = 17V 及以上时、PSM 模式看起来无法正常工作、因为输入电流与正常工作模式下的大致相同。

能否请您告知可能的根本原因、以及在启用/激活 PSM 功能的情况下、应该如何扩展直流输入电压范围?

谢谢。   

NORMAL_PSM mode.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果在电感器电流检测输入上检测到 PSM 进入阈值、则进入 PSM。

    请参阅 SNVSBU4 数据表|德州仪器 TI.com

    可通过 CFG 电阻设置将其设置为 10%或 15%。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

       我知道可以通过 CFG 电阻设置来设置 PSM 进入阈值。 目前、我正在 CFG 引脚上使用 2.7k Ω 电阻、相当于 PSM 进入阈值的 10%。 但是、我遇到了异常行为、 当  LM5177EVM-HP EVK 板上的 Vin > 17V 后、PSM 模式似乎无法正常工作。

      请检查是否能够使用相同的 LM5177EVM-HP EVK 电路板重现此行为。  

      除了设置 PSM 进入阈值外、请告知我们可以采取其他任何措施 来在启用/激活 PSM 功能的情况下扩展直流输入电压范围?


      从产品数据表的图 8-3 到图 8-8、我可以看出在升压、升压/降压或降压运行期间有几个基于时间的电感器电流。 我认为这些是检测电阻(基于原理图的 TP5、TP6)上的电流波形、但如果假设错误、请纠正。

      在 PSM 模式下、您是否有任何类似的电感器电流波形可供参考、并使用不同的 CFG 设置检查 PSM 进入阈值?    

    谢谢。

    此致、

    Kim Kee

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Kee:

    您提到的波形是在 EVM 上捕获的。 使用电流探头(而不是高于分流器的电压)测量电流。

    现在、我没有其他波形。 我可以尝试捕捉一些,但这将不可能在本周结束之前.

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

       感谢帮助使用 LM5177EVM-HP EVK 电路板验证 PSM 模式、并希望在本周前获得一些初步结果。

       我的实验室没有任何电流探头、因此请帮助捕获检测电阻 (TP5、TP6) 上的电压波形以用作参考。

       谢谢。

    此致、

    Kim Kee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Kee:

    要探测检测电阻两端的电压、请注意、您尝试探测 50mV 的最大电压电平、而其他 dV/dt 和 di/dt 较高的信号则位于同一电路板上。 因此、您需要具有非常好的差分探头、否则主要会看到噪声甚至错误的信号信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Kee:

    很抱歉、您希望我这边能提供更多信息。

    您可以参考 EVM 用户指南中的示波器图(图 3.5 - 3.16)。 此示例是使用电流探头捕获的、但如果您使用良好的探头和探头设置在感测电阻上方进行探测、则应获得相同的波形。

    此致、

     Stefan