This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:[TRF3722]具有交流耦合的基带输入 VCM:是否必须进行外部直流偏置?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, TRF3722, DAC38J84, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1593922/trf3722-trf3722-baseband-input-vcm-with-ac-coupling-is-external-dc-bias-mandatory

器件型号: TRF3722
主题中讨论的其他器件: DAC5688、、 DAC38J84TRF372017

TI 团队大家好、

我正在使用 DAC5688 TRF3722 设计发送器链。 由于 DAC5688 的输出合规性 (3.3V)、我在 DAC 输出和 TRF3722 基带输入之间使用交流耦合电容器。

我对此配置中 TRF3722 输入的直流偏置要求有疑问。

上下文与混淆:

  1. 数据表:表 17 指出“需要典型的 0.25V 共模“、输入电阻为 5kΩ。 这意味着、如果保持悬空(交流耦合)、则输入直流电平可能未定义或降至 0V。

  2. EVM 原理图:但是、TRF3722 EVM 原理图(图 135)未显示任何用于建立此 0.25V 偏置的外部电阻网络。

问题:

  1. TRF3722 是否有内部自偏置电路、可在交流耦合时自动将输入 VCM 设置为~0.25V?

  2. 或者、是否必须在交流电容器之后添加外部戴维南端接电阻器(例如,连接到 3.3V 和 GND)来显式强制施加 0.25V 偏置?

  3. 如果连接交流耦合电容器并使 TRF3722 输入悬空而没有外部偏置电阻器、是否存在任何可靠性风险(损坏或线性性能下降)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ban、

    TRF3722 通常与 DAC348x 和 DAC38j8x 系列搭配使用。 请参阅随附的应用手册、了解 DAC 系列的接口网络选项

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    DAC348x 和 DAC38J84 系列提供电流偏置+外部电阻器来形成 0.25V 共模。

    如果您需要使用 DAC5688、或许可以考虑使用 TRF372017 器件、该器件可同时以直流耦合和交流耦合方式连接。

    -康