This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:LMFC 和单次 SYSREF

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1599852/afe7950-lmfc-and-single-shot-sysref

器件型号: AFE7950

您好、

我们在单次模式下生成 SYSREF 信号。 除了对齐转换器中的通道外、我们还希望从已知的时间轴确定地复位 AFE 中 NCO 的相位。 在 SYSREF 脉冲发生器模式下、通过使 LMK 上的 SYNC 引脚生效、SYSREF 信号从 LMK04828B 发送到 AFE7950。 我们从 FPGA 将 LMK 上的 SYNC 引脚置为有效。 SYNC 置为有效发生在 10MHz 的特定时间间隔上、但并非所有时间间隔。  

我们担心 LMK04828B 的 SYNC 置为有效与 AFE 上的 LMFC 时钟不一致。 因此、我们尝试更改 Latte 中的 K(每个多帧参数的帧数)以使 LMFC 10MHz — 当我们将 SYNC 引脚置为有效时、它将与保持一致。 但是、我们注意到该工具不会接受我们的设置 K 高于 24 — 软件似乎迫使它回到 25。 为什么?  

我们是否需要 LMFC 与 SYSREF 脉冲对齐? 如果我们这样做、如何生成 LMFC 10MHz?

这是我们的配置文件:  

##############		Read me			##############
#In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_44210; Data Rate = 491.52M ---> To capture 4 RX channels

sysParams=AFE.systemParams
sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

setupParams.skipFpga = True  # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
##############		Top Level			##############
sysParams.FRef			= 600
sysParams.FadcRx		= 3000
sysParams.FadcFb		= 3000
sysParams.Fdac			= 12000
sysParams.externalClockRx=False
sysParams.externalClockTx=False
													
##############		Digital Chain		##############

		#####	RX	#####
sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]				#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
#sysParams.rxNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for RXA 
#							[9500,9500],        		#Band0, Band1 for RXB 
#							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for RXC 
#							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for RXD 
sysParams.rxNco0		= 	[[4000,4000],			#Band0, Band1 for RXA 
							[4000,4000],        		#Band0, Band1 for RXB 
							[4000,4000],        	#Band0, Band1 for RXC 
							[4000,4000]]        	#Band0, Band1 for RXD 

		#####	FB	#####
sysParams.fbEnable		=	[False,False]
sysParams.ddcFactorFb	=	[12,12]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
sysParams.fbNco0		= 	[4000,4000]				#Band0 for FB1 and FB2 

		#####	TX	#####
sysParams.ducFactorTx	=	[48,48,48,48]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
#sysParams.txNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for TXA 
#							[9500,9500],        		#Band0, Band1 for TXB 
#							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for TXC 
#							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for TXD
sysParams.txNco0		= 	[[4000,4000],			#Band0, Band1 for TXA 
							[4000,4000],        		#Band0, Band1 for TXB 
							[4000,4000],        	#Band0, Band1 for TXC 
							[4000,4000]]        	#Band0, Band1 for TXD


##############		JESD		##############

		#####	ADC-JESD	#####
sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
													
sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]
													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]

sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]

sysParams.rxJesdTxK		= [16,16,16,16] # CANNOT CHANGE THIS TO 25???
sysParams.fbJesdTxK		= [16,16]

sysParams.serdesTxLanePolarity =[0,0,0,0,1,0,1,0]
sysParams.jesdTxLaneMux	= [2,3,6,7,0,1,4,5]			# Enter which lanes you want in each location. 

		#####	DAC-JESD	#####
sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
sysParams.LMFSHdTx		= ["24410","24410","24410","24410"]
sysParams.serdesRxLanePolarity   = [0,0,0,0,0,1,1,1]
sysParams.jesdRxLaneMux          = [4,5,0,1,7,6,2,3]			# Enter which lanes you want in each location.
#sysParams.jesdRxLaneMux          = [0,1,2,3,4,6,7,5]			# Enter which lanes you want in each location.

sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
sysParams.jesdRxK		= [16,16,16,16] # CANNOT CHANGE THIS TO 25???

		#####	JESD Common	#####
	
sysParams.jesdABLvdsSync= True
sysParams.jesdCDLvdsSync= True
sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA

##############		GPIO		##############
sysParams.gpioMapping	= {
						'H8': 'ADC_SYNC0',
						'H7': 'ADC_SYNC1',
						'N8': 'ADC_SYNC2',
						'N7': 'ADC_SYNC3',
						'H9': 'DAC_SYNC0',
						'G9': 'DAC_SYNC1',
						'N9': 'DAC_SYNC2',
						'P9': 'DAC_SYNC3',
						'P14': 'GLOBAL_PDN',
						'K14': 'FBABTDD',
						'R6': 'FBCDTDD',
						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}

##############		LMK Params		##############
lmkParams.lmkVcoFreq = 3000
lmkParams.xtalFreq = 122.88
lmkParams.sysrefFreq = 3000/1024

lmkParams.pllEn			= True
lmkParams.inputClk		= 480 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
lmkParams.lmkFrefClk	= True
setupParams.fpgaRefClk	= 125 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

pathdz = "C:/"

#lmkParams.pllEn			= False
#lmkParams.inputClk		= 1000 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
#lmkParams.lmkFrefClk	= True
#setupParams.fpgaRefClk	= 125 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

##############		Logging		##############
#logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.setFileName(pathdz+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.rewriteFile=1
logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
device.optimizeWrites=0
device.rawWriteLogEn=1

device.delay_time = 0
#-------------------------------------------------------------------------------------------------#

#added by dz
#PhaseOffset=int(90/(360/2^16))
#PhaseOffset=int(32768)
#device.writeReg(0x12,0x2)
#device.writeReg(0xE1,(PhaseOffset>>8)&0xFF)
#device.writeReg(0xE0,PhaseOffset&0xFF)
#device.writeReg(0x12,0x0)

lmklogDumpInst=mLogDump.logDump(pathdz+r"\Afe79xxPg1_LMK.txt")
lmklogDumpInst.logFormat=0x21
lmk.logClassInst = lmklogDumpInst
lmk.rawWriteLogEn=1

setupParams.skipLmk = False
AFE.initializeConfig()
lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
lmkParams.lmkPulseSysrefMode = False
AFE.LMK.lmkConfig()

谢谢