This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GC5325:TI 是否仍会将 GC5325 推向市场?

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1597953/gc5325-does-ti-still-sales-gc5325-to-market

部件号:GC5325
Thread 中讨论的其他器件: AFE7769D

您好、RF 团队同事

有一件事需要参阅:我可以找到一些与 GC5325/GC5322 相关的技术文章、但无法在 TI 网站上找到 GC5325/GC5322。 TI 是否仍会将 GC5325/GC5322 推向市场? 谢谢。

此致、

Bill   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    任何 TI 都不再向市场销售此芯片。 您正在设计什么应用? 也许我可以向您指出正确的方向。

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simran

    很高兴在这里见到你,非常感谢你的支持!

    我的客户设计了适用于 MRI 系统的射频发射器。 他们希望 TI 提出一种数字或模拟预失真电路来使射频功率放大器实现线性化。 你有好主意吗? 射频频率范围为 127MHz~129MHz。 谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    很高兴见到你! 由于这是一种医疗应用、我可以将这一主题转发给我的同事 Michael Falekulo、医疗成像产品线的 PME。 他的团队为此类应用设计发送器/收发器。 但是、就 PA 线性化功能而言、仅在无线基础设施团队中可用(AFE7769D 收发器的器件型号为)。

    我将继续并就此通知我的同事。 如果您从系统层面或时间轴角度可能了解任何其他信息、敬请告知。

    另外、客户是谁? 谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sirman

    非常感谢您对成像产品线的支持。

    我很了解 Michael、不认为成像产品线有更好的解决方案。 我是一名专注于医疗成像的系统工程师、与成像产品线密切合作。

    我咨询了 WI 产品线、PLM 是我的前经理。 他们也提出了 AFE7769D。 但 AFE7769D 的成本太高。 所以,我搜索的解决方案,并注意到 GC5325/GC5322。

    客户是中国著名的应用制造商之一 Media、并购买了德国的 *** 机器人。 现在、他们购买了当地著名医疗公司万东医疗、进入了医疗部门。

    此致、

    Bill