This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:需要 AFE7950-SP 参考电路设计

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1593022/afe7950-sp-need-afe7950-sp-reference-circuit-design

器件型号: AFE7950-SP
主题: AFE7950EVM 中讨论的其他器件

我们有一个 NSN 启动项目、它将使用 AFE7950-SP 进行 5G GNB 设计。

那么、您能否与我分享 AFE7950-SP 参考电路设计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    能否详细说明您所指的参考设计? 您可以参考我们的 AFE7950EVM 作为起点。  

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这是非常清楚的。 谢谢。

    此致、

    洪吉米