This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:适用于 TX 的 AFE7950 匹配电路设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1597930/afe7950-afe7950-matching-circuit-design-for-tx

器件型号: AFE7950

您好、

我正在尝试为具有 AFE7950 的定制电路板设计匹配的电路。 对于 RX 端口、我添加了理想变压器、以转换为 100 Ω 差分线路。

对于 TX 端口、我们提到它们是给定的 50 Ω 差分 s11 参数。 如何在 ADS 中进行仿真? 如果我添加变压器、那么它将变为 50 Ω 差分线路,而我的平衡 — 非平衡变压器将需要 100 Ω 差分线路作为输入。

对于 TX 线路使用直流偏置上拉电感器、我是否也应该在 ADS 中对其进行仿真? 或者我可以跳过上拉吗?

谢谢你

Obul