This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:AFE7769DEVM JESD204C 链路状态启动故障

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1602237/afe7769devm-afe7769devm-jesd204c-link-status-bringup-failure

器件型号: AFE7769DEVM

大家好!
我有 ZCU102 + AFE7769DEVM 设置、而我尝试启动 JESD204C 链路。 TI JESD IP 配置为 204C 和 8.11Gbps 通道速率、对于发送器和接收器、lmfshd 值均为 2-8-1-0、基准时钟均为 122.88MSPS。

根据 xlsx 配置表中 AFE7769DEVM 的格子 GUI 端的器件配置指南、我提供了相同的 LMFSHd 和其他配置。 加载配置并运行器件启动后、我可以看到一些错误日志出现、指示链路建立失败。 在此处附加日志和配置文件。  

有人能告诉我哪里出了问题吗? 只需再次总结我的参数要求、以便于理解:

L = 2
M = 8.
F = 8.
S = 1.
HD = 0
K = 16
Iq 速率 = 122.88MSPS
通道速率= 8.11Gbps。
JESD 模式= 204C
 
注意:当前 Fref 设置为 491.52Mhz。 请检查这是否需要进行任何更改?

 配置文件: test_excel_config.xlsx 
 日志文件: log_test_excel_config.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aflah:

    我已将此票分配给 Karan、并将返回给您。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Karan 的讨论已经离线。 谢谢