This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH9135-EVM:LMH9135-EVM 可以将差分 TX 或 RX 从 SPF 转换为单端信号

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH9235, TRF1208, LMH9135-EVM, LMH9135, TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1601103/lmh9135-evm-can-lmh9135-evm-convert-differential-tx-or-rx-from-spf-to-single-end-signal

器件型号: LMH9135-EVM
主题中讨论的其他器件: LMH9135、LMH9235 、TRF1208、 TRF1108

尊敬的团队:

LMH9135-EVM 是否可以将来自 SFP(小型可插拔收发器)的差分 TX 或 RX 转换为单端信号?

LMH9135 可以支持 3.2GHz 至 4.2GHz 的输入频率、TI 是否有任何器件可以将 SFP+的 10Gbps 差分信号转换为信号结束信号?


Wu Jerry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    LMH9135-EVM 旨在评估 LMH9135、因此只能将差分输入转换为单端输出。 因此、它适合用于收发器的差分 TX 输出与信号链的其余部分连接。  

    对于单端输入至差分输出(如 RX 侧)、请查看 LMH9235 及其相关的 EVM。  

    对于所需的比特率、您是否有近似的带宽、噪声、输出功率和线性度要求? 请查看 TRF1208 和 TRF1108、了解我们的高带宽器件、根据调制方案、这些器件可能适合您的用例。 如果您认为呼叫有所帮助、我们也可以安排呼叫、以便进一步检查您的用例。

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Gideon:

    谢谢

    Jerry