This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:环回脉冲相位变化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1604584/afe7950-loopback-pulse-phase-variation

器件型号: AFE7950

您好、
 
我们在 MIMO 脉冲雷达应用中使用 AFE7950。 在启用具有 AFE7950 的定制 PCBA 时、我们会通过同轴电缆将 AFE7950 上 D/A 通道的输出环回到其 A/D 输入。 在我们的脉冲雷达应用中、返回信号与 传输信号的相位关系至关重要。  
 
遗憾的是、在这种环回配置中、我们注意到 输出信号与我们在返回时测量的信号之间有很大的相位可变性。 我们已经确定、 激励 TI204C IP 的 D/A 发送侧的数字信号相位在不同触发条件下是一致的。 但是、来自 A/D 的返回信号与 输出信号相比具有本质上是随机的相位。 请参阅以下屏幕截图。 我还附加了 Latte 配置。 我们担心 DUC/DDC 的 NCO 与 采样时钟相比可以自由运行、并且/或者 SYSREF 脉冲未复位抽取和内插计数器。 我们在脉冲 SYSREF 模式下运行。 停止 SYSREF 脉冲对相位可变性的影响极小。 通常、我们在发送传出 D/A 脉冲之前发送 SYSREF 脉冲。  
 
在每个屏幕截图中、您都会注意到捕获信号的相位差异很大。  显示的信号是来自 AFE7950 ADC 的 RX 信号。 捕获是通过在信号的上升沿触发逻辑分析仪来完成的、该逻辑分析仪向 Ti204C IP 的 TX 半部启动输出脉冲。 如上所述、我们已经建立了从触发器到发出输出脉冲的一致相位。 但是、在返回信号上通过环回同轴电缆使用相同的触发器时、我们看不到信号相位一致。 如果相位被简单地抵消,这是可以接受的,然而,它在脉冲间是不一致的,这对我们的应用是严重的。  
 
 
我们 使用示波器测量到达 AFE7950 的 SYSREF 脉冲与 AFE7950 参考时钟的时序、我们认为已经满足 50ps 的建立和保持要求。 但是、我们注意到在 LMK04828B 上(这是 AFE7950 和 TI204C FPGA IP 的参考时钟和 SYSREF 原点)置位 SYNC 引脚与 FPGA 中出现的 SYSREF 脉冲之间存在一些插入延迟差异。 我们使用 LMK04828B 作为时钟 IC。 我在下面提供了 Rx 和 Tx 时钟分配图。 我还附上了 Latte 配置文件。  
 
##############		Read me			##############
#In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
#In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_44210; Data Rate = 491.52M ---> To capture 4 RX channels

sysParams=AFE.systemParams
sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

setupParams.skipFpga = True  # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
##############		Top Level			##############
sysParams.FRef			= 500
sysParams.FadcRx		= 3000
sysParams.FadcFb		= 3000
sysParams.Fdac			= 12000
sysParams.externalClockRx=False
sysParams.externalClockTx=False
													
##############		Digital Chain		##############

		#####	RX	#####
sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]				#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
#sysParams.rxNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for RXA 
#							[9500,9500],        		#Band0, Band1 for RXB 
#							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for RXC 
#							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for RXD 
sysParams.rxNco0		= 	[[4000,4000],			#Band0, Band1 for RXA 
							[4000,4000],        		#Band0, Band1 for RXB 
							[4000,4000],        	#Band0, Band1 for RXC 
							[4000,4000]]        	#Band0, Band1 for RXD 

		#####	FB	#####
sysParams.fbEnable		=	[False,False]
sysParams.ddcFactorFb	=	[12,12]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
sysParams.fbNco0		= 	[4000,4000]				#Band0 for FB1 and FB2 

		#####	TX	#####
sysParams.ducFactorTx	=	[48,48,48,48]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
#sysParams.txNco0		= 	[[9500,9500],			#Band0, Band1 for TXA 
#							[9500,9500],        		#Band0, Band1 for TXB 
#							[9500,9500],        	#Band0, Band1 for TXC 
#							[9500,9500]]        	#Band0, Band1 for TXD
sysParams.txNco0		= 	[[4000,4000],			#Band0, Band1 for TXA 
							[4000,4000],        		#Band0, Band1 for TXB 
							[4000,4000],        	#Band0, Band1 for TXC 
							[4000,4000]]        	#Band0, Band1 for TXD


##############		JESD		##############

		#####	ADC-JESD	#####
sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
													
sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]
													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]

sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]

sysParams.rxJesdTxK		= [16,16,16,16]
sysParams.fbJesdTxK		= [16,16]

sysParams.serdesTxLanePolarity =[0,0,0,0,1,0,1,0]
sysParams.jesdTxLaneMux	= [2,3,6,7,0,1,4,5]			# Enter which lanes you want in each location. 

		#####	DAC-JESD	#####
sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
sysParams.LMFSHdTx		= ["24410","24410","24410","24410"]
sysParams.serdesRxLanePolarity   = [0,0,0,0,0,1,1,1]
sysParams.jesdRxLaneMux          = [4,5,0,1,7,6,2,3]			# Enter which lanes you want in each location.
#sysParams.jesdRxLaneMux          = [0,1,2,3,4,6,7,5]			# Enter which lanes you want in each location.

sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
sysParams.jesdRxK		= [16,16,16,16]

		#####	JESD Common	#####
	
sysParams.jesdABLvdsSync= True
sysParams.jesdCDLvdsSync= True
sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA

##############		GPIO		##############
sysParams.gpioMapping	= {
						'H8': 'ADC_SYNC0',
						'H7': 'ADC_SYNC1',
						'N8': 'ADC_SYNC2',
						'N7': 'ADC_SYNC3',
						'H9': 'DAC_SYNC0',
						'G9': 'DAC_SYNC1',
						'N9': 'DAC_SYNC2',
						'P9': 'DAC_SYNC3',
						'P14': 'GLOBAL_PDN',
						'K14': 'FBABTDD',
						'R6': 'FBCDTDD',
						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}

sysParams.continuousSysref = False
##############		LMK Params		##############
lmkParams.lmkVcoFreq = 3000
lmkParams.xtalFreq = 122.88
lmkParams.sysrefFreq = 3000/1024

lmkParams.pllEn			= True
lmkParams.inputClk		= 480 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
lmkParams.lmkFrefClk	= True
setupParams.fpgaRefClk	= 125 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

pathdz = "C:/Users/DougZielinski/Documents/Texas Instruments/AFE79xxLatte/lib/"

#lmkParams.pllEn			= False
#lmkParams.inputClk		= 1000 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
#lmkParams.lmkFrefClk	= True
#setupParams.fpgaRefClk	= 125 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56

##############		Logging		##############
#logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.setFileName(pathdz+r"\Afe79xxPg1.txt")
#logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
#logDumpInst.logFormat=0x2000 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.logFormat=0x40 #Phil wants this one.  Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
logDumpInst.rewriteFile=1
logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
device.optimizeWrites=0
device.rawWriteLogEn=1

device.delay_time = 0
#-------------------------------------------------------------------------------------------------#

#added by dz
#PhaseOffset=int(90/(360/2^16))
#PhaseOffset=int(32768)
#device.writeReg(0x12,0x2)
#device.writeReg(0xE1,(PhaseOffset>>8)&0xFF)
#device.writeReg(0xE0,PhaseOffset&0xFF)
#device.writeReg(0x12,0x0)

lmklogDumpInst=mLogDump.logDump(pathdz+r"\Afe79xxPg1_LMK.txt")
lmklogDumpInst.logFormat=0x21
lmk.logClassInst = lmklogDumpInst
lmk.rawWriteLogEn=1

setupParams.skipLmk = False
AFE.initializeConfig()
lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
lmkParams.lmkPulseSysrefMode = True
AFE.LMK.lmkConfig()