This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE7920EVM 评估–Latte 软件支持申请

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1604427/afe7920evm-afe7920evm-evaluation-request-for-latte-software-support

器件型号: AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7920AFE7950

您好 TI 支持团队:

我们计划评估 AFE7920EVM、以实现内部 DPD(数字预失真)IP 的开发和验证。

目前、我们正在尝试提前下载并评估 AFE79xx Latte 软件。 但是、我们目前被阻止从 TI 官方网站下载 Latte 软件(安全资源访问)。

虽然我们尚未完成 AFE7920EVM 的购买、但我们已经处于评估和准备阶段。 很遗憾、我们的供应商无法向我们提供 Latte 软件包。

由于配置和启动 AFE7920EVM 需要 Latte、因此我们需要获取有关如何获取适当 Latte 软件版本或访问包含 AFE79xx Latte 软件和相关启动文件的安全文件夹的支持信息。

使用 AFE7920EVM 的目的严格用于在非军用、商业研发环境中评估 DPD IP。

非常感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    您能否给出您正在使用的 AFE79xx 器件型号的具体建议? 是 AFE7920 还是 AFE7950?

    对于 AFE7920、请通过我们的 SecureServer 访问申请该软件

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-WI-DESIGN

    我会通知我们的营销工程师相应地审查您的请求。

    -康