This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37B32:上变频和下变频混频器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF371135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1603332/trf37b32-up-and-down-converting-mixer

器件型号: TRF37B32
主题中讨论的其他器件: TRF371135、TRF372017

您好:

我的客户正在寻找适用于以下射频频率/中频的上变频和下变频混频器:

 -射频频率: LTE B40(2.3GHz)

 - IF 频率: LTE 320MHz

如果 TI 产品中有可进行上行和下行转换的混频器产品、请推荐。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

      TRF37B72 最适合进行降压转换。 它具有集成的中频放大器、因此不能用于上变频。

    对于上行转换、您可以考虑:  

    • TRF371135:  
    • TRF372017:  

    此致、

    Hruday