This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:温度范围内的边带抑制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1609117/afe7071-sideband-suppression-over-temperature

部件号: AFE7071
主题中讨论的其他器件: AFE7070

您好 TI、

我担心 AFE7071、特别是温度范围内的边带抑制。  我一直在研究您的应用手册“AFE7070 在 VHF 频带中进行优化操作“(SLOA313)。  根据 SLOA313 中的图 2-10、QMC 相位校正值应该随着温度的升高而增加、线性拟合是一个很好的近似值。  虽然我发现一般来说这是正确的、但一些 AFE7071 芯片不遵循 QMC-Phase 值随温度升高的趋势、而是尽可能减小边带所需的 QMC-Phase 校正值随着温度升高而实际降低、至少在 10°C 到 35°C 范围内。  因此、使用 SLOA313 中所述的方法抑制边带非常困难。

感谢您的帮助。