This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:映射 GPIO 以用于外部 LNA 旁路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1605460/afe8000-mapping-gpio-for-external-lna-bypass

部件号: AFE8000

您好、

展示的是 AFE8000 的原理图阶段。 申请新产品。

根据 图 7-4(完整数据表中的 7.3.2.2 RX 峰值和功率检测器)、  
AFE8000 的 8 个 GPIO 引脚可用于外部 LNA 旁路电路。

AFE 具有~50 个 GPIO 引脚。  

哪些确切的引脚可用于该外部 LNA 旁路目的?

不建议将哪些引脚用于该用途(固定 GPIO 功能)?

谢谢

Tamir

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们正在等待您的回答。

    谢谢、

    道德。