This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:接收器灵敏度计算

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1613795/afe7951-receiver-sensitivity-calculations

器件型号: AFE7951

尊敬的官员:

我一直在寻找 TI 的收发器和接收器。 因此、我对接收器灵敏度的计算有一些疑问。

所使用的一般方法为  

灵敏度| dBm =噪声系数| dBm +噪声密度| dBm/Hz SNR 必需 +Bandwidth | Hz

通常、我们将–174dBm/Hz 视为噪声密度。但对于 TI 产品、在数据表中给出了噪声密度值、但我得到的数字有点奇怪。  

例如:如果我考虑、对于 56MHz 和 10dB SNR 要求、我的灵敏度约为–59.42dBm、太高了。 计算是(–152dBFs/Hz+2.1+3)+10+77.48 我出错了、还是产品的局限性和前端应该更稳健?

我唯一看到的是、噪声密度包括噪声系数、那么您是否澄清了这两个数据 (NSD 和 NF) 仅供用户参考?

此致、

Pragadeeshwaran U K