This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:device.TT[0].TXDATA[0].TXDATA.REGGROUP_0._Property_4H_1_0 的最大允许值为 3

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1615455/afe7950evm-maximum-allowed-value-of-device-tt-0-txdata-0-txdata-reggroup_0-_property_4h_1_0-is-3

器件型号: AFE7950EVM

您好:

 

 当我尝试打开 AFE7950EVM 上的链接时、收到以下错误:

“device.TT[0].TXDATA[0].TXDATA.REGGROUP_0._Property_4H_1_0 的最大允许值为 3“

我应该担心吗? 启动器件的其余部分不再有错误。 此警告的含义是什么?在导致此问题的配置中、我应该查找什么?

 

此致、

Rafael Morais

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    在最新 Latte 版本中使用较旧的启动脚本时、这可能是一个问题。 要解决此问题、请在脚本中的“mysParams-AFE.systemParams"行“行之后添加下面的行。  

    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

    此致、

    David Chaparro