This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:afe7900 加上 tsw14j58

Guru**** 2933180 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1616882/afe7900evm-afe7900-plus-tsw14j58

器件型号: AFE7900EVM
主题: AFE7900 中讨论的其他器件

我收到以下消息,在使用 AFE.deviceBringup () 我收到消息

refclock 由 lmk 源使用、确保电路板连接可以执行相同的 FPGA 复位器件(未找到)。

我已经完成了线程中提到的所有电源循环和 FPGA 重置过程、但问题仍然存在。 tsw14j58 上的 D4 二极管灯一直呈橙色。

未连接 afe7900 的 TSW14j58 上的电流为 2A、但当我断开开关 5 时、电流会降至 600mA。 我不确定这是正确的还是数据卡有问题

连接到 tsw14j58 时、afe700 电流是持续 600mA

我收到的关于 Latte 日志文件的消息如下所示。

向 0x0000 值 0x30 写入三次、一次为 0xbo、然后从 0x0003 0xff 读取、同样的值一直写入 0x0006。 然后我发现 SPI 无法工作或找不到。

这是否是 afe7900 板未向 FPGA 板提供正确的时钟信号的问题、或者这是 FPGA 板故障本身的问题?