This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF374017 是否能够用两个不同的低频载波调制射频无线电信号?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1606744/trf370417-is-trf374017-able-to-modulate-a-rf-radio-signal-with-two-different-low-frequencies-carriers

器件型号: TRF370417

TRF370417 可通过两种不同的低频载波调制射频无线电信号。 LOP 和 LON 的差分输入为 4.5GHz 射频无线电信号。 同相差分输入是车厢 f1 和 f2 的余弦和。 正交相位的差分输入是载波 f1 和 f2 的正弦和。 根据上述 TRF374017 设计、我有三个问题。  

TRF370417.png

  1. TRF370417 是否能够用两个不同的低频载波调制射频无线电信号?
  2. 如果 TRF370417 能够用双低频载波调制射频无线电信号、RFout 的输出是否为 4.5GHz+ f1 和 4.5GHz+ f2? 使用 TRF370417 调制具有两种不同频率载波的射频无线电信号时、应考虑哪些问题?
  3. 如果 TRF370417 无法使用双低频载波调制射频无线电信号、TI 是否有任何其他器件适合上述应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的详细答复。