This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF72EVM:ADC34RF72EVM Altium 文件请求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF72EVM, ADC34RF72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1617850/adc34rf72evm-adc34rf72evm-altium-files-request

器件型号: ADC34RF72EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC34RF72ADC34RF75

您好:

我希望此消息能帮您找到答案。

敬请尽早申请 ADC34RF72EVM 评估模块的 Altium 设计文件。 Rob Reeder 

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    请参阅随附的内容。

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../adc3xrf7x_2D00_reva_2D00_AltiumDB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    在进行彻底审查后、我不确定这些设计是否与 ADC34RF72 完全兼容。 它们似乎更适合 ADC34RF75;但是、原理图中将 ADC34RF72 指定为器件型号。

    例如、数据表中指定为 NC 的几个引脚在您提供的文件中不会被标识为 NC。

    请您告知我应该如何处理这种情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    它们是同一器件,唯一的区别是前端的平衡 — 非平衡变压器 RF72 使用 3G Marki、而 rf75 使用 6G Marki。

    不同器件的设计文件是相同的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    好的 、但是、我想澄清一点。 在您发送的原理图中、K1 和 L1 引脚标记为 ADC SYSREFOUT 引脚。 不过、根据 ADC34RF72 数据表、这些引脚指定为 NC(无连接)。 您能否澄清一下这一差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    正确、RF72 不支持 SYSREFOUT 功能。 RF75 和 RF77 支持它、这就是它仍在原理图中的原因。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    好的、 非常感谢您所做的一切。

    此致