This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8004:射频收发器建议

Guru**** 2863130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1620177/afe8004-rf-transceiver-recommendation

部件号: AFE8004

您好:

我的客户正在寻找符合以下条件的射频收发器 IC。

  - RF 路径:仅使用 6 条 TX 路径(1 或 2 台设备)

  - RF 频率: 300MHz - 7.4GHz

  -带宽:最大 800MHz(需要双 DUC 支持)

  -支持跳频功能

您能推荐最合适的 TI AFE 射频收发器产品吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    是否有更新? 谢谢!