This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:Rx DSA 校准问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1614828/afe7920-rx-dsa-calibration-issues

器件型号: AFE7920

你好  

我们正在使用您最新的 C 库 (Cafe 2p9) 来校准 RX DSA。 更准确地说,我们使用它的函数“doRxDsaCalib(..)"。“。 作为指导原则、我们遵循文档“AFE79xx_RxDSACalibration Procedure_Jun 32019.pdf“中描述的过程。 遗憾的是、执行失败并以 Error_Code_ 1 = 8 和 Error_Code_ 2 = 1 或 2 进行响应。

深入探究 python 库后、我们能够将这些值解码为 PHASE_ERR:DGPC_LARGE_PHASE_ERR_WRT_REF_RC (Error_Code_ 2=1) 和 PHASE_ERR:DGPC_LARGE_PHASE_ERR_WRT_PREV_RC (Error_Code_ 2=2)  

您能否提供有关此特定问题的更多信息以及如何解决该问题?

谢谢、此致

Frederik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederik:  

    请 确保提供 AFE 时钟源的仪器与 10MHz 同步。 如果它们不同步、这可能会导致相位误差。 如果您仍然遇到意外行为、请告诉我。

    此外、对于所有要校准的 RX 通道、输入音调应处于 NCO 频率+ 11.52MHz。 在所有要校准的 RX 通道上、输入音调应在–7dBFS 左右。 请检查所有 RX 通道的捕获功率、并设置信号发生器功率级别、使 RXA 上的功率约为–7dBFS。 我 建议使用采集功率、而不是信号发生器功率、因为匹配网络或 RX 信号路径中的其他元件会影响采集功率。 如果您使用自己的对讲机、则仍需要从信号发生器到对讲机上时钟芯片的 10MHz 同步。 如果您使用 AFE7920 EVM、应将同步馈入 LMK_CLKIN 引脚。

    谢谢!

    Mirana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mirana

    感谢您的意见。 我想知道、为什么这些应用手册中没有记录这些重要信息:“AFE79xx_RxDSACalibration Procedure_Jun 32019“。 本表未提及 校准过程中 10MHz 时钟同步的必要性。  

    您提到了 11.52MHz 的频率偏移。 现在很难理解这个数字的来源。 您能解释一下该频率偏移是如何计算的吗?

    由于我们的硬件设计不包含用于  LMK_CLKIN 信号的额外端口、因此我们想使用 AFE 芯片自己的 TX 引脚进行校准。  

    和以前一样、校准失败、但他的时间又出现了一个错误:Coeff_RANGE_ERR::DGPC_CORR_Coeff_TOO_LARGE?

    您能否提供有关此特定问题的更多信息以及如何解决该问题?

    提前感谢、谨致问候

    Frederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AFE7920

    你好  

    如这里所述: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1614828/afe7920-rx-dsa-calibration-issues

    在使用 c-library 函数“doRxDsaCalib(..)"时“时、我们仍然会遇到问题。 用于校准。

    我们使用 AFE 芯片自己的 TX 引脚进行校准。 我们通过使用 c 函数“dacJesdConstantTestPatternValue (...)“、通过 DAC 生成大约 0dBm 的输出信号(恒定测试模式)。 并将其反馈回 RX 通道。 考虑到我们硬件设计的路径衰减、AFE 芯片 RX 输入端的电平约为–15dBm。  

    在我们尝试在评估板上执行相同的过程并且校准成功之前、但使用我们自己的硬件时校准失败、并出现以下错误:Coeff_RANGE_ERR::DGPC_CORR_Coeff_TOO_LARGE?  

    您能否提供有关此特定问题的更多信息以及如何解决该问题?

    谢谢

    Frederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederik:

    我相信 Mirana 正在离线联系您进一步讨论。 请告诉我这种方法是如何工作的。 谢谢你

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederik:  

    我们通过电子邮件讨论过、因此我将关闭该主题。  

    谢谢!

    Mirana