This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:AFE7920EVM:AFE7920 EVM 与 ZCU102 连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1616226/afe7920-afe7920evm-afe7920-evm-link-with-zcu102

器件型号: AFE7920

您好、

我们计划使用 AFE7920EVM 进行 Xilinx ZCU102 电路板的测试。

此器件是否有有关 JESD204B 的 Vivado 演示文件?  

而且、

当我尝试使用 Latte 运行启动时、它始终会报告“FPGA RESET not detected“。   

您能检查一下这里有什么问题吗?

谢谢、

Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazi、  

    请使用以下链接并点击“申请“来申请访问 TI JESD IP 固件。 获得访问权限后、我将能够与您私下共享 AFE7920 的示例文件。  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    谢谢!  

    Mirana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirana、

    我已在您发送的链接中请求它。  您能允许我的请求吗?  我很感激

    谢谢!

    Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazi、

    您应该已获得批准。 您是否能够访问这些信息?

    谢谢!

    Mirana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirana、

    是的、我可以访问。您能与我共享 AFE7920 的示例文件吗?

    非常感谢!

    Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazhi:

    请接受我的 E2E 朋友申请、以便 我可以发送私人消息继续讨论。  

    谢谢!

    Mirana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirana、

    我没有收到朋友的请求。  我 在您的 TI 个人主页上点击了“连接“、然后点击“接受朋友申请“。  

    您是否收到了我的朋友的请求?

    Dazhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazhi:  

    我们正在通过电子邮件继续讨论、因此我将关闭此主题。 谢谢!

    Mirana