This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TIDUEZ6:有关所用测量设备的信息

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1596107/afe7950-tiduez6-regarding-the-measuring-equipment-used

器件型号: AFE7950

请告诉我 TIDUEZ6 测量中所用高速示波器的制造商和型号名称。

我计划执行与使用 AFE7950 通过 TIDUEZ6 进行的评估类似的评估。

我不确定使用哪种测量仪器来观察几皮秒级的延迟差异。

 

查看 TIDUEZ6 的表 2-5 可以在皮秒范围内进行测量、但这是使用带宽超过 100GHz 的高速示波器实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    对于表 2-5 中所示的 TX 偏斜测量、BW >10GHz 的多通道示波器就足够了。 示波器可以 通过内插数据和测量两个通道过零之间的偏移来测量小于一个采样周期的偏移差。  可以 通过 这样的各种后处理方法计算子样本偏差。  请注意、在 表 2-6 中、  即使 ADC 以 3GSPS 采样(对应于 333ps 的采样周期)、也以低于皮秒精度测量 RX 通道之间的偏差差异。 这是通过获取带有单音输入的 RX 输出的 FFT 并计算通道之间的相位差并将其转换为偏斜((延迟(皮秒))来完成的。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    感谢您的答复。

    您当时使用的是哪种类型的探头?

    是手持设备类型吗?

    或者它是一种立式的类型,就像显微镜一样?

    我想知道您使用的示波器和探头的具体型号名称。

    此致、

    小田岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    由于 TX 输出位于 SMA 连接器上、因此该输出通过 SMA 转 BNC 电缆连接到示波器输入端。  

    我们使用了 DSOX93304Q 型号示波器。  

    此致、

    Vijay