This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84538:TPSM84538 — 用于 UHF 无线电电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1619629/tpsm84538-tpsm84538---use-for-uhf-radio-supply

器件型号: TPSM84538

您好:

我想使用 TPSM84538 作为稳压器、为 UHF 无线电收发器供电。
我希望稳压器输出为 4.2V、稳压器输入为 9V 至 16V。
在无线电 Rx 期间、输出电流将在 90%的时间内为 240mA、在 10%的时间内在 Tx 期间急剧上升至 1.5A。

我要求在 Rx 电流下效率至少为 90% 240mA。

两个问题:

  1. 您能告诉我 TPSM84538 是否是我应用的最佳选择吗?
  2. 我是否可以将负载电容增加到 220uF(对于 Tx 期间的电流尖峰)?

谢谢你。

 

此致、

 

 

Conrad Jones

伊顿电气有限公司

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Conrad、  

    是的、您可以考虑将 TPSM84538 用于您的应用、并且可以在输出端使用 220uF、但有一点是、220uF 可能对环路带宽几乎没有影响。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的回答。

    我们现在正在考虑购买器件的评估套件、但您还有一些问题可能会有所帮助:

    我们将在 240mA 负载下获得~90%的效率。
    尽管负载电容额外、器件仍将安全启动。 (浪涌电流–软启动)。
    该器件将处理 240mA 和 1.5A 之间突然切换的负载电流。
    该器件将应对 9V 至 16V 之间的输入电源突然变化。

    再次感谢您的帮助、非常感谢。

    此致、


    Conrad Jones

    伊顿电气有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清问题:

    1.在 240mA 负载下我们能得到~90%的效率吗?

    2.尽管有额外的负载电容,设备是否可以安全启动。 (浪涌电流–软启动)?

    3.设备是否会应对 240mA 和 1.5A 之间突然的负载电流切换?

    4.器件是否会应对 9V 至 16V 之间突然的输入电源变化。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    1.在 240mA 负载下我们能得到~90%的效率吗?

    从该图中可以看出、在 5V 时、240mA 负载下的效率约为~91%、而在 4.2V 输出下、误差为~90%。

    2.尽管有额外的负载电容,设备是否可以安全启动。 (浪涌电流–软启动)?

    您的软启动时间是多少?

    3.设备是否会应对 240mA 和 1.5A 之间突然的负载电流切换?

    是的、器件会应付。

    4.器件是否会应对 9V 至 16V 之间突然的输入电源变化。

    是的、器件会应付。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您回答我们的问题。

    我们目前正在研究软启动时间以及与我们的开发多氯联苯有关的其他问题。

    此致、

    Conrad Jones

    伊顿电气有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    一旦您确定软启动时间、请告诉我们、我们将检查并标记是否有任何东西。

    现在我将关闭该主题。

    此致、

    Haseen。