This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 和 Reference Pro 电路板发生故障

Guru**** 2893230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, LMK61PDEVM, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1624283/lmx2595evm-lmx2595evm-and-reference-pro-board-malfunctioning

器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMK61PDEVM、LMK61PD0A2

尊敬的 Texas Instruments 支持团队

我写信寻求您的帮助、解决我最近购买产品时遇到的问题(订单号:T06173674)。 我购买了 LMX2595EVM、Reference Pro 板和 LMK61PDEVM (LMK61PD0A2)、并一直在我们的实验室中进行评估。

最初、此设置非常适合通过计算机的 USB 端口为 Reference Pro 板供电、而 LMX2595EVM 由专用的外部电源供电。

在后续测试中、我将 Reference Pro 板跳线配置为使用与 LMX2595EVM 相同的 3.3V 外部电源运行。 遗憾的是、在此过程中、两个电路板都停止工作。

为了找出问题、我执行了以下故障排除步骤:

  1. 我独立测试了 Reference Pro 板、但它不再在 OUTN 和 OUTP 输出上提供任何时钟信号。
  2. 然后、我将 Reference Pro 板替换为 LMK61PDEVM、为系统提供参考时钟、但 LMX2595EVM 似乎仍然无法正常工作。

请注意、我们采取了所有必要的电源预防措施、严格保持 3.3V 电平、并确保电压始终不会超过数据表中规定的 3.6V 绝对最大限值。

您能为我们的 LMX2595EVM 提供潜在的解决方案、进一步的诊断步骤或恢复过程方面的建议吗?

感谢您的时间和帮助。

此致、

 

Luis Herrera

研发总监

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    当您为 LMX2595EVM 上电时、电流消耗是多少?  

    如果您只是编程 POWERDOWN = 1、您是否会看到显著的电流变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我们执行了所需的测试。

    当我们为 LMX2595EVM 上电时、电流消耗约为 300mA 。  

    然后 我们 将 POWERDOWN 位编程为 1(将寄存器 R0 的位 0 设置为 1)、但电流消耗 没有变化、但 保持不变。

    如果需要进行任何其他测试、请告知我们

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    上电电流应在 150mA 周围、看起来您的电路板已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    由于这两款主板都是最近购买的、因此我想正式申请保修更换。 请您向我们提供 该程序的说明。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    请联系客户支持中心。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您能否更具体地说明在哪里可以获得保修支持?  您发送给我们的链接过于笼统。

    此致