This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 — 请求信息和报价

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1625542/awr1642-awr1642---request-for-information-and-quotation

器件型号: AWR1642

尊敬的先生/女士:

我们想获取有关 AWR1642 器件及其在我们设置中可能使用的信息。 是德科技向我们推荐了您的器件。

在我们的汽车验证实验室中、我们有用于测试在 76GHz 至 80GHz 带宽下工作的汽车雷达的测试设置。 我们正在使用 Keysight 雷达目标模拟器 E8718A 和 E8719A 测试设备视野 — 单喇叭型号,带远程头部。 在我们的测试设置中、远程头部被挂在机械臂上、机械臂将目标位置设置为空间。 我们仅对一个雷达目标进行仿真。

我们正在研究如何确保我们的设置以重复的方式工作的选项。 我们想知道是 AWR1642 可以用作参考样本、我们会不时测试该样本、以检查测试设置属性是否随着时间的推移而变化。  

第二种用途是在我们的测试装置中执行 MSA Gage R&R。 我们将设置不同方位角/仰角位置的目标、并从器件读取检测到的目标。  

总结:

  1. AWR1642 或任何供应商产品是否可用于描述目的?
  2. AWR1642 返回目标在空间中的方位角和仰角位置是吗? 如果是,什么是可用的视野范围?
  3. AWR1642 返回的数据的准确性是多少? 我们是否可以假设、如果测试设置和环境没有变化、那么从该器件接收到的数据会随着时间的推移保持恒定?  
  4. 设备是否开箱即用、或者需要在我们这边进行一些调整?
  5. 我们想获取 AWR1642 或可用于我们案例的其他器件的报价。

此致、

Rafał Schewior、专家测试开发工程师

Technical Center Kraków è v, Aptiv