This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:用于 AFE7903 的 Rx 和 AMP;TX S-Parameter 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1625563/afe7903-rx-tx-s-paramenter-file-for-afe7903

器件型号: AFE7903
主题: AFE7900 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

出于仿真目的、我们需要 AFE7903 的 1RX、3Rx、2TX 和 4Tx 的 S 参数文件。Kinldy 具有相同的共享文件。

请注意、
祝福 Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AFE79xx 器件的 S 参数位于 AFE79xx 安全文件夹中的 Simulation 模型文件夹下。 如果您已经可以访问该安全文件夹、则可以使用以下链接 访问该文件夹。  

    https://www.ti.com/secureresources/ 

    如果您没有访问权限、可以使用以下链接进行申请。  

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的回答。

    此致、
    祝福塞尔瓦库马尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我获得了安全文件夹访问权限、可以在文件夹中找到 AFE79x 和 AFE75x 器件的 S 参数文件。

    我在 AFE75x 中找到 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx S1P 文件、也在 AFE79x 器件文件夹中找到 TXB_TXD 和 rx_S_params。

    由于我在设计中使用 AFE7903 器件并使用 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx.SO、在仿真中应该考虑哪个 S 参数文件?

    我是否可以使用 AFE75x 的 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx S1P 文件、或者 AFE79x 中的 TXB_TXD 和 Rx_S_params 进行仿真?

    此致、
    S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我获得了安全文件夹访问权限、可以在文件夹中找到 AFE79x 和 AFE75x 器件的 S 参数文件。

    我在 AFE75x 中找到 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx S1P 文件、也在 AFE79x 器件文件夹中找到 TXB_TXD 和 rx_S_params。

    由于我在设计中使用 AFE7903 器件并使用 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx.SO、在仿真中应该考虑哪个 S 参数文件?

    我是否可以使用 AFE75x 的 1Rx3Rx 和 2Tx4Tx S1P 文件、或者 AFE79x 中的 TXB_TXD 和 Rx_S_params 进行仿真?

    此致、
    S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好祝福,

    AFE7903 是 AFE7900 器件的子集、因此应使用 AFE790x 文件夹中的 Tx s 参数。  

    对于 Rx s 参数、您可以使用任一文件夹中的参数、因为它们应该相同。  

    此致、

    David Chaparro