This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:4400MHz 至 5000MHz 频率范围的增益平坦度详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1630203/afe7903-gain-flatness-details-for-the-frequency-range-of-4400mhz-to-5000mhz

器件型号: AFE7903

尊敬的团队:

我们在设计中使用 AFE7903。该器件用于 4.4GHz 至 5GHz 的频率范围 (600MHz、BW)。

根据数据表的射频 ADC 电气特性、400MHz BW BW 的增益平坦度为 1.1dB、200MHz ADC 的增益平坦度为 0.5dB。

根据我们的应用、我们使用 600MHz 的 BW、如上所述、在未启用 DSA 的情况下、可以预期 BW 的增益平坦度为 1.1+0.5=1.6dB

谢谢。此致、
祝福 Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司