This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF20EVM:在 DDS 模式下是 FMCW?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF20, TSW14J59EVM, DAC39RF20EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1627293/dac39rf20evm-fmcw-in-dds-mode

器件型号: DAC39RF20EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVM、DAC39RF20

在不使用 TSW14J59EVM 的 DDS 模式下、能否将 DAC39RF20EVM 配置为 FMCW、包括用于补偿整个频率范围内的增益的可变振幅?  A 和 B 相结合时的最大瞬时带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DAC39RF20 上使用 DDS 矢量控制、您可以在没有任何 JESD204B/C 链路的情况下生成 FMCW、因此不需要 TSW14J59。 矢量引擎支持线性频率、相位、振幅扫描、可以在从第 7.3.6.4 节(DDS 矢量模式)开始的数据表中更详细地观察到。

    我们还有一个 python 示例脚本、用于使用最新的 DAC39RF20 EVM GUI 中的矢量模式生成 LFM 线性调频脉冲。

    该器件的最大 DACCLK 频率为 22GHz、支持高达 11GHz 的 IBW。 在 44GSPS 的 DES2X 模式下、DAC 数字输入速率仍限制为 22GSPS、后跟 2X 内插器、因此 IBW 与 11GHz 一样。