This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:使用定制电路板启用 AFE7903

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1623419/afe7903-bring-up-afe7903-with-custom-board

器件型号: AFE7903

大家好:

我将尝试使用定制板启用 AFE7903 收发器。 首先、我需要调出 DAC 器件。

->我需要同时使用 TX 通道 (TX2 和 TX4)、  

->每通道单频段。  

-> DUC 因子为 64。  

-> DAC 采样时钟 (10813.44MHz) 直接源自外部 PLL。

我在脚本中保留了下面的。

RRFMode = 0 #4T4R2F FDD 模式

txEnable =[0、1、1]#TX2 和 TX4 仅在芯片中可用、我需要两者都上电

LMFSHdTx =[“ 12410 “、“12410",“,"、"</s>“ 12410 “、“12410"]#AFE7903“#AFE7903 有四个 IP 层和映射器。 两个用于 TX 1 和 2、其余两个用于 TX3 和 4。 一个 IQ 对用于 TX2、一个 IQ 对用于 TX4。 因此、DAC_JESD_RX_AB 中有 2 个转换器、DAC_JESD_RX_CD 中有 2 个转换器。 因此、将从 DAC_JESD_RX_AB 发出一个 IQ 对、再从 DAC_JESD_RX_CD 实例发出一个 IQ 对。 我不理解 DAC_JESD_RX_AB 产生的 1-1 至 1-8 以及 DAC_JESD_RX_CD 产生的 2-1 至 2-4。 两者分别表示转换器数据或 Iq 数据。 请澄清 。 我假设它们中的每个都代表一个 IQ 对。 因此我有 2 个 IQ 对、一个输入 1-1、另一个输出 2-1。 我需要将该数据映射到 TX2_B0 (TXB_B0) 和 TX4_B0 (TXD_B0)。  怎么会这样呢? 1-1 是否表示 TXA_B0 和 2-1 是否表示 JESD-DUC 多路复用器之前的 TXC_B0。 我是否需要交换这两个值 (TXA_B0、TXC_B0 至 TXB_B0、TXD_B0)?  

jesdRxLaneMux =[0、1、2、3、4、5、6、7]

txDataMux =[0、1、2、3、4、5、6、7]

dacDataMuxEn = 1

与时钟和 AFE 相关的其余设置均已设置。 我在这里提到过。 使用上述配置时、GUI 中未启用 SRX 通道。 如果我更改 txEnable =[1、0、1、0]、则 SRX1 和 SRX5 将被启用。 这是什么原因? 预通道多路复用器数据和后通道多路复用器数据显示了 SRX1 的 TX1IB0;TX1QB0 和 SRX5 的 TX2IB0;TX2QB0。 这是什么意思?

谢谢、此致

Loganathan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Loganathan、

    是否以 AFE7903 文件夹中的某个脚本作为起点? 这些脚本修改了参数以使用正确的通道 tx2 和 TX4。 只需修改 LMFS 和内插/抽取因子、  

    关于 LMFS 问题、您是否尝试为 2 个 Tx 通道总共使用两个通道? 如果是、我建议使用以下设置。  

    sysParams.txEnable =[False、True、False、True]

    sysParams.LMFSHdTx =[“24410",“,"24410"、"24410",“,"24410"“"24410",、,"24410"]“"24410"]</s>“ 、““

    sysParams.txDataMux =[6、7、2、3、4、5、0、1]

    sysParams.jesdRxLaneMux =[0、1、2、3、4、5、6、7]

    此致、

    David Chaparro