This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7958:有关 AFE7950 和 AFE7958 之间性能差异的查询

Guru**** 2961020 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7958, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1631289/afe7958-inquiry-regarding-performance-differences-between-afe7950-and-afe7958

器件型号: AFE7958
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好:

您能告诉我们 AFE7950 与 AFE7958 之间的性能差异吗?

如果您有任何材料比较这两种产品、请提供。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    这两款器件之间的唯一区别在于 AFE7958 具有系统参考监视器特性。 所有其他特性相同、器件性能也相同。

    此致、

    David Chaparro