This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB 电平转换器问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1636472/txb0102-txb-level-translator-issue

器件型号: TXB0102

我目前在数据表的设计中使用 TXB 器件电平转换器、它提到 VCCA 必须小于 VCCB、但在我的设计中、我使 VCCA 大于 VCCB、因此我无法获得一个输出来解决这个问题、无论该查询是否有任何解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavish:

    VCCA 和 VCCB 连接到什么? 是否可以交换电源、使其符合标准设备操作?  
    www.ti.com/.../scea060.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您的答复  

    在我的设计中、根据条件、VCCA 不得超过 VCCB、我们将 VCCA 连接到 3V3、将 VCCB 连接到 1V8。
    我们无法解决任何问题、因为信号会被交换、我们无法立即更改布局  
    您能为此问题提供任何替代器件或任何其他解决方案吗  

    此致、

    Bhavish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavish:

    如果您的信号使用推挽驱动器架构、这里可以将 TXU0x02 用作支持 VCCA>VCCB 的直接替换/备选器件。  

    此致、

    插孔