This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于上述器件型号的 CSV 文件

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7954, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1635636/afe7950-regarding-csv-file-of-above-mentioned-part-number

器件型号: AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7954、

尊敬的团队:

   我们恳请您提供上述器件型号的 CSV 文件(引脚编号,引脚名称,组和分组)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevanantham:

    器件引脚排列可在数据表中找到、该数据表可在 AFE79xx 安全文件夹中找到。  

    可以使用以下链接申请访问权限。

    www.ti.com/.../AFE79XX-HSC-DESIGN

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        感谢您的答复 David。 与该 DAC ( 器件型号:AFE7954) 具有的控股权 400 引脚 (BGA)、  将此器件添加到我们的数据库时、无法手动输入所有引脚功能。 因此、我恳请您以 Excel 格式(.CSV 文件)提供引脚详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeevanantham:

    我在 csv 文件中没有引脚排列、但我们确实有一个 Excel、其中包含超集器件的引脚排列、 AFE7950。  您可以使用 AFE7950 引脚输出、并对进行最小的更改  AFE7954 这会将 Rx 端口设置为 NC。 您可以使用、请参阅  AFE7954  相关变更。  

    若要访问 Excel 文件、您可以从安全文件夹中下载“AFE79xx_Schematic_layout_checklist",“,在、在单元格 F64 中、我们链接了引脚排列。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        您能给我分享的 CSV 文件吗  AFE7950。