This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7960EVM-DOC-CERT:Latte V2p9 不支持 AFE7920EVM 芯片版本 0x11–申请兼容版本

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1635130/afe7960evm-doc-cert-afe7920evm-chipversion-0x11-not-supported-in-latte-v2p9-requesting-compatible-version

器件型号:AFE7960EVM-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: AFE7920EVM

您好:

我们目前正在使用 AFE7920EVM 电路板、并尝试使用 Latte GUI (V2p9) 执行独立启动。

不过、我们遇到了从器件读取的芯片版本的问题 0x11 、当前的 Latte V2p9 库似乎不支持该功能。

chipVersion=0x11在中设置时setup.py、我们会立即收到以下错误:  KeyError: 17

 

设置时chipVersion=0x12、启动部分进行、但在固件补丁阶段失败:

Got MACRO_ERROR : OPERAND_ERROR
MACRO_OPCODE : 0x78  MACRO_NAME : PATCH_FIRMWARE

然后是重复CUST_RF_CFG执行错误和超时。

请告知您支持哪个版本的 Latte 芯片版本 0x11 或为此芯片版本提供适当的启动脚本?

我们非常希望提供任何指导或访问相关的安全文件夹资源。

谢谢你。