This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:正确端接未使用的引脚

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1638227/tmux1119-appropriate-termination-of-unused-pins

器件型号: TMUX1119

尊敬的女士/先生:

我们目前正在使用 TMUX1119 开发应用、存在有关 IC 的问题、数据表中未提供解答。

在 仅使用单个通道(例如 S1)的 13.56MHz 应用程序中、是否应终止未使用的通道 (S2)? 如果是、建议采用什么方法?  

此致、

Abbas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abbas:

    以下是有关未使用引脚的常见问题解答: 链接

    通常、我们建议使用 50 Ω 电阻器将未使用的引脚端接至地。

    谢谢您、
    Arya