This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371135EVM:TRF371135EVM 的振荡和本底噪声增加

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371135EVM, TRF371135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1629402/trf371135evm-oscillation-and-noise-floor-increase-with-trf371135evm

器件型号: TRF371135EVM

我们有 TRF371135EVM 设置、射频为 3.205、LO 为 3.195GHz、因此有 10MHz 基带信号。  通过 USB 从 TRF3711_GUI_v2p1 进行控制、我们在其中控制 BB 增益和 LPF。  当切换一些与 CAL 相关的寄存器(如“Auto Cal“、“EN autocal“、“Cal CLK Seel“、“I DAC“和“Q DAC“)时、振荡开始。  我们在所有值均设置为默认值的情况下进行了测试、然后按照说明切换了一些 CAL 函数。

PCB 上还有四个 TRF371135、它们表现出类似的行为、并且这似乎与温度相关。

我们是否将芯片置于意外状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:
      很抱歉、延迟的回复、我们正在查看此问题并尽快回复。

    此致、
    Hruday