This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 上的数据传输信号带宽错误

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1639567/afe7950evm-signal-bandwidth-wrong-with-data-transmission-on-the-afe7950evm

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好、

环境:
我一直使用 ZCU102、并在 运行脚本启动 Latte 时成功在 FPGA 电路板和 AFE7950 之间建立链路。 为此、我使用了一个名为“ZCU102_AFE79xx_8b10b"的“的示例设计、并将采样率更改为 184.32MSPS、线路速率为 3686.4。 我使用的是 8b10b、因为 64b66b 不应用于这样的较低速率。

问题:
我尝试发送不同的带宽信号(确认的带宽信号)、但当我检查频谱时、带宽似乎始终围绕 200MHz、而我期望看到 50MHz 或 100MHz。 我使用了两个 AFE 板、两个输出都相同、因此射频前端不是问题。  
我的主要问题是无法生成 TI_204C_IP、因此不会生成某些“硬编码“值。 我已申请此 IP 的访问权限。 现在我的方式是生成其他可“重新生成“的内核、并手动更改设计。

您能否就此提供帮助? 我们目前需要尽快完成这项工作