This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:与 AFE7769EVM 的数据访问

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1641097/afe7769evm-data-accqusition-from-the-afe7769evm

器件型号: AFE7769EVM
主题: AFE7769 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我计划购买 AFE7769EVM、并想了解如何从系统获取 IQ 样本。 是否有任何 Python 代码、API 或软件可用于收集和发送数据?

此外、默认情况下是否同步所有四个 Tx 和四个 Rx 通道、或者是否需要任何外部时钟来实现同步?

是否有内置 GUI 可用于控制和数据采集? 另外、您能给我提供相关的数据表或用户指南吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purna、

    感谢您的查询。 我可以详细了解您的应用以及您计划将 AFE7769 用于哪些用途吗? 请帮助您分享以下内容

    1. 频段/范围:
    2. IBW:
    3. 是否需要 DPD/CFR:
    4. 项目时间表:
    5. 音量:

    我们提供了基于脚本的软件、用于配置 AFE7769EVM、我们的一些其他器件具有更加直观的基于 GUI 的软件。 不过、我想先深入了解上述内容、确保我们为您提供最适合您平台的评估模块。

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    感谢您的答复

    请按照下面提供的详细信息进行操作

    1. 频段/范围:400MHz   至 6GHz(宽带)
    2. IBW: 100MHz   
    3. 是否需要 DPD/CFR: 否
    4. 项目时间表: 立即
    5. 容积:2.   


    此致、

    Purna