This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:较新版本的 Vivado 支持 TI IP

Guru**** 2943800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1643354/afe7900-ti-ip-supported-in-newer-versions-of-vivado

器件型号: AFE7900

您好:

  我们看到以下错误:

TI_204C_IP_Xilinx。SVP 无法解密 IEEE-1735 包络:
将 202020.1 项目升级到 2024.1 时、我们收到以下错误:
[#undef]无法解密 IEEE-1735 信封:密钥值与密钥名称“xilinxt_2017_05“不匹配(可能在加密时公共密钥不正确)。

感谢您的参与、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    TI204c IP 安全文件夹中有两个不同版本的加密 IP、可支持不同版本的 Vivado。 您能否从名为“vivado_2022_and_newer“的文件夹中下载最新的 IP 版本并使用 IP 内核?  

    此致、

    David Chaparro