This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:定制硬件:最低的 FTDI/Latte 接口要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1642700/afe7900-custom-hardware-minimal-ftdi-latte-interface-requirements

器件型号: AFE7900

您好专家、

我正在使用 AFE7900 设计定制硬件(软件定义无线电)。 对于第一个开发阶段、我想直接从 Latte 配置 AFE7900 和 LMK 时钟器件、类似于 AFE7900EVM 流程。

我查看了 AFE7900EVM 原理图并注意到板载 FT4232H 连接到多个接口、包括 AFE SPIA、额外的 SPI 接口、UART、CPLD SPI。 和 AFE JTAG 连接。 我想在定制电路板上简化这一过程、并仅保留基于 Latte 的配置所需的接口。

我目前的理解是、Latte 主要需要:

  • AFE SPIA

  • LMK SPI

  • AFE RESET

  • 用于 FPGA/调试目的的可选 UART

我有以下问题:

  1. EVM 上的 CPLD 使用
    在正常 AFE7900 和 LMK 配置期间、Latte 实际上是否需要 CPLD?
    从我的电流分析来看、基本 Latte 配置流程似乎不需要 EVM 上的 CPLD、但我想确认一下。

  2. FTDI JTAG 到 AFE7900 的连接
    EVM 将一个 FT4232H 通道路由到 AFE JTAG 引脚。
    配置 AFE7900、加载补丁或初始化器件时、Latte 是否使用此 JTAG 接口?
    还是仅用于 TI 内部调试、边界扫描或出厂/测试目的?

  3. FTDI EEPROM 内容/标识
    在 AFE7900EVM (U12) 上将什么内容确切编程到 FTDI EEPROM 中?
    Latte 是否取决于特定的 EEPROM 配置、例如产品说明、序列号、通道模式或 FTDI 接口分配?
    如果具有同一个 EEPROM 器件、我是否可以使用标准 FTDI 模块(例如 FT4232H-56Q mini MDL)进行 Latte 访问、或者是否需要使用特定于 EVM 的内容对其进行编程?

  4. 最少的接口、支持定制硬件
    对于最初应从 Latte 配置的定制 AFE7900 板、以下接口是否就足够了?

    • AFE SPIA 的 FTDI 通道

    • 用于 LMK SPI 的 FTDI 通道

    • AFE7900 的复位控制

    • 可选 UART/调试连接

    • 无 AFE JTAG

    • 无 CPLD SPI、假设定制板上未使用 CPLD

您能否确认定制硬件所需的最低 FTDI/Latte 接口?

目标是使定制 PCB 尽可能简单、同时在早期启动和开发期间仍然能够使用 Latte。

此致、
Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    请查看下面的回答。  

    1. EVM 上的 CPLD 使用
      我们的 EVM 上未使用 CPLD。 这不是必需的、可以忽略/删除。  

    2. FTDI JTAG 到 AFE7900 的连接
      Latte 不使用 JTAG 端口来配置器件、因此启动时不需要它。 JTAG 仅用于边界扫描。  

    3. FTDI EEPROM 内容/标识
      FTDI EEPROM 使用  Latte 软件预期的描述符 AFE79xx HSC1386 进行编程。 如果您要使用该模块、则可以上传相同的描述符、并假设引脚顺序相同、并让 Latte 访问器件。  

    4. 最少的接口、支持定制硬件
      对于最初应从 Latte 配置的定制 AFE7900 板、以下接口是否就足够了?

      • AFE SPIA 的 FTDI 通道

      • 用于 LMK SPI 的 FTDI 通道

      • AFE7900 的复位控制

      • 可选 UART/调试连接

      • 无 AFE JTAG

      • 无 CPLD SPI、假设定制板上未使用 CPLD

    是的、上述接口连接就足够了。  

    此致、

    David Chaparro