This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:如何修改 Latte 的配置文件、将原始 491Mhz 采样配置更改为 983Mhz 采样、并将带宽更改为 450MHz?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1644208/afe7920evm-how-to-modify-the-configuration-file-of-latte-to-change-the-original-491mhz-sampling-configuration-to-983mhz-sampling-and-the-bandwidth-to-450mhz

器件型号: AFE7920EVM
主题: AFE7920 中讨论的其他器件

这要归功于 TI 上次提供的 Latte 配置文件。 我之前已以 491.52Mhz 的采样率成功运行环境。 但是、如果要在 983.04MHz 和 450M 带宽的环境中运行、我需要对配置文件和 TI 上次提供的 JESD IP 进行哪些修改?
我使用 AFE7920 和 ZCU102。
太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taro、

    要将采样率从 491.52MHz 更改为 983.04MHz、我们必须更改 DAC 和 ADC 的抽取和内插因子。 采样率由 ADC 侧的 FS/DDC_FACTOR 和 DAC 侧的 FS/DUC_FACTOR 给出。 因此、我们可以只将 DDC 和 DUC 因子的一半。

    请注意、 更改采样率也会影响 JESD 速率(IQ 速率加倍将使 JESD 通道速率加倍)。 因此、您需要调整 ZCU102 上的通道速率、或调整 LMFS 设置以使用更多 JESD 通道、从而保持相同的通道速率。 如果您选择更改 LMFS 设置、我们还需要在 AFE 配置中更新这些设置。

    我可以帮助您在 AFE 配置中调整这些参数。 请向我提供以下内容。

    1. Latte 中使用的 AFE 配置文件(这将是扩展名为.py 的 Python 文件)
    2. 所需的 JESD 通道速率
    3. 所需的 JESD LMFS 设置
    4.  要使用的 JESD 通道

    如果您希望分享这些文件并私下继续此对话、请告诉我、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    实际上、我已经尝试调整您提到的参数、但它们不起作用。 非常感谢您愿意帮助我调整参数。 您能告诉我您的电子邮件吗?

    谢谢!

    太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    请联系此 电子邮件:qixuandeng@sytrons.com

    非常感谢!

    太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taro、

    我已通过电子邮件与我们联系;由于我们正在通过电子邮件继续进行此对话、因此我将暂时关闭此主题。

    谢谢!

    Aman